Mouser Electronics Now Stocking the Microchip Technology PIC18-Q24 Microcontrollers for Secure IoT and IIoT Applications
February 7, 2024 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the PIC18-Q24 microcontrollers from Microchip Technology.
The PIC18-Q24 microcontroller family, now available from Mouser, is offered in 28/40/44/48-pin packages for sensor-interfacing, real-time control and communication applications. The family showcases a Multi-Voltage I/O (MVIO) interface with multiple pins I/O powered by an alternative VDD pin, allowing these pins to operate at a voltage domain different from the rest of the microcontroller. This family also features a 10-bit Analog-to-Digital Converter with Computation (ADCC) capable of 300 ksps and an 8-bit Signal Routing Port module to interconnect digital peripherals without using external pins.
Additionally, the PIC18-Q24 microcontroller family offers Enhanced Code Protection features that can be used to provide increased security and protection of user firmware and data. These Enhanced Code Protection features include the ability to disable the programming and debugging interface to allow for one-time device programmability and effectively block any unauthorized attempts to communicate with the device via the ICSP™ interface.
Additional features include a vectored interrupt controller with fixed latency for handling interrupts, system bus arbiter, Direct Memory Access (DMA) capabilities, Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (UART) with support for asynchronous, DMX-512, Digital Addressable Lighting Interface (DALI®) and Local Interconnect Network (LIN) protocols; Serial Peripheral Interface (SPI); and I2C. This family also includes memory features such as Memory Access Partition (MAP) and the Device Information Area (DIA), which stores factory calibration values to help improve temperature sensor accuracy.
Applications for the PIC18-Q24 microcontrollers include IoT and IIoT, sensor-interfacing, real-time control, industrial automation, consumer electronics and energy management applications.
To learn more about the PIC18-Q24 microcontrollers, visit https://www.mouser.com/new/microchip/microchip-pic18-q24-mcus/.
Là nhà phân phối được ủy quyền toàn cầu, Mouser cung cấp bộ sưu tập linh kiện điện tử và bán dẫn mới nhất lớn nhất trên thế giới - có sẵn trong các khó hàng để giao bán. Khách hàng của Mouser có thể tin tưởng các sản phẩm chính gốc, được chứng nhận 100% của Mouser là hoàn toàn có thể được truy xuất nguồn gốc từ mỗi đối tác sản xuất Để giúp tăng tốc độ thiết kế của khách hàng, trang web của Mouser có thư viện tài nguyên kỹ thuật phong phú, bao gồm Trung tâm Tài nguyên Kỹ thuật, cùng với phiếu dữ liệu sản phẩm, thiết kế tham chiếu của từng nhà cung cấp, lưu ý lắp đặt, thông tin thiết kế kỹ thuật, công cụ kỹ thuật và thông tin hữu ích khác.
2026 - Mouser Electronics là nhà phân phối linh kiện điện tử và bán dẫn được ủy quyền tập trung vào Giới thiệu Sản phẩm mới từ các đối tác sản xuất hàng đầu. Phục vụ cộng đồng người mua và kỹ sư thiết kế điện tử toàn cầu, trang web của nhà phân phối toàn cầu, mouser.com, hiện có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ và tiền tệ cũng như có hơn 6,8 triệu sản phẩm từ hơn 1200 nhãn hiệu nhà sản xuất. Mouser có 28 địa điểm hỗ trợ toàn cầu để cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất bằng ngôn ngữ, tiền tệ và múi giờ địa phương. Nhà phân phối vận chuyển hàng cho hơn 650.000 khách hàng ở 223 quốc gia/lãnh thổ từ các cơ sở phân phối tiên tiến, rộng 1 triệu feet vuông tại Dallas, Texas, khu đô thị. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://www.mouser.com.
Mouser và Mouser Electronics đều là các thương hiệu đã đăng ký của Mouser Electronics, Inc. Tất cả sản phẩm, logo và tên công ty được đề cập tại đây đều có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.