Nuvoton M485 NuMicro Crypto Series Microcontrollers, Now at Mouser, Provide Fast and Easy Encryption, Decryption, and Authentication

Thông tin về sản phẩm mới cho báo chi

Kết nối với chúng tôi


Learn more about the Nuvoton M485 Microcontrollers
Learn more about the Nuvoton M485 Microcontrollers

January 13, 2026 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the M485 NuMicro® Crypto series microcontrollers from Nuvoton.

The M485 NuMicro Crypto microcontrollers (MCUs) are powered by the Arm® Cortex®-M4F core with DSP extension. These MCUs are capable of running at up to 192MHz with a dynamic low power consumption of 175 μA/MHz. The M485 MCUs are embedded with a hardware cryptography engine and dual USB HS/FS OTG. These MCUs feature 512KB zero-wait state Flash memory and 160KB RAM, including 32KB external SPI Flash cache. The M485 MCUs include 80 bytes of battery-powered backup registers and a 16-channel peripheral DMA controller. These MCUs are available in LQFP-48, LQFP-64, and LQFP-128 packages. 

The comprehensive hardware cryptography engines in the M485 series support ECC (Elliptic Curve Cryptography), AES-256, DES, Triple DES, SHA-512, and HMAC. In comparison to software solutions, a hardware cryptography engine can drastically reduce the orders of magnitude in calculation time. For added security, the embedded random number generator can generate a random key for data encryption and decryption verification. The hardware CRC unit can ensure the correctness of data transfer. The One-Time Programmable ROM can protect an encryption key from being altered. The M485 series offers up to six tamper detection pins for monitoring system status, ensuring the security of confidential data. To protect the user's intellectual property, the M485 series also features Flash lock, a 4 KB SPROM (Secure Protection ROM), a 96-bit UID (Unique Identification), a 128-bit UCID (Unique Customer Identification), and a secure boot function for content verification during system boot.

The dual-bank Flash memory architecture in the M480 series supports OTA (Over-The-Air) firmware upgrades in runtime. In addition to internal Flash memory, an external SPI Flash cache is also provided to speed up Execute-In-Place, allowing for more flexibility in development and design.

The M485 MCUs enable security for fingerprint modules, smart payment devices, IoT devices, industrial automation, sensor networks, consumer electronics, and more.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/nuvoton/nuvoton-m485-crypto-mcus/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

Là nhà phân phối được ủy quyền toàn cầu, Mouser cung cấp bộ sưu tập linh kiện điện tử và bán dẫn mới nhất lớn nhất trên thế giới - có sẵn trong các khó hàng để giao bán. Khách hàng của Mouser có thể tin tưởng các sản phẩm chính gốc, được chứng nhận 100% của Mouser là hoàn toàn có thể được truy xuất nguồn gốc từ mỗi đối tác sản xuất Để giúp tăng tốc độ thiết kế của khách hàng, trang web của Mouser có thư viện tài nguyên kỹ thuật phong phú, bao gồm Trung tâm Tài nguyên Kỹ thuật, cùng với phiếu dữ liệu sản phẩm, thiết kế tham chiếu của từng nhà cung cấp, lưu ý lắp đặt, thông tin thiết kế kỹ thuật, công cụ kỹ thuật và thông tin hữu ích khác.

Giới thiệu về Mouser

2026 - Mouser Electronics là nhà phân phối linh kiện điện tử và bán dẫn được ủy quyền tập trung vào Giới thiệu Sản phẩm mới từ các đối tác sản xuất hàng đầu. Phục vụ cộng đồng người mua và kỹ sư thiết kế điện tử toàn cầu, trang web của nhà phân phối toàn cầu, mouser.com, hiện có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ và tiền tệ cũng như có hơn 6,8 triệu sản phẩm từ hơn 1200 nhãn hiệu nhà sản xuất. Mouser có 28 địa điểm hỗ trợ toàn cầu để cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất bằng ngôn ngữ, tiền tệ và múi giờ địa phương. Nhà phân phối vận chuyển hàng cho hơn 650.000 khách hàng ở 223 quốc gia/lãnh thổ từ các cơ sở phân phối tiên tiến, rộng 1 triệu feet vuông tại Dallas, Texas, khu đô thị. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://www.mouser.com.

Thương hiệu

Mouser và Mouser Electronics đều là các thương hiệu đã đăng ký của Mouser Electronics, Inc. Tất cả sản phẩm, logo và tên công ty được đề cập tại đây đều có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Phó Chủ tịch cấp cao về Tiếp thị
+1 (817) 804-3833
Đối với các câu hỏi truyền thông, hãy liên hệ:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Quản lý Quan hệ Truyền thông và Truyền thông Doanh nghiệp
+1 (817) 804-7764