Mouser Now Stocking SparkFun Artemis Dev Kit with Full Arduino, Bluetooth, and Mbed Support
October 15, 2020 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the Artemis Development Kit with Camera from SparkFun.
SparkFun Artemis Development Kit with Camera is the latest board to be released around the SparkFun Artemis Module, and it allows access to more software development features than previous Artemis based boards. Recommended software used to program the Artemis Development Kit are the Arduino IDE, Arm® Mbed™ OS (Studio and CLI), and AmbiqSDK. An updated USB interface (NXP MKL26Z128VFM4 Arm Cortex®-M0+ microcontroller) allows the SparkFun Artemis Development Kit to act as mass storage device (MSD), human interface device (HID), and communication port (COM).
The Artemis Module includes a 48-MHz Arm Cortex-M4F processor with an available 96MHz turbo mode. The Cortex core includes with Bluetooth Low Energy 5.0 connectivity and offers low power consumption down to 6 µA per MHz (less than 5 mW). The SparkFun Artemis Module is fully FCC/IC/CE certified with 1 Mbyte of flash and 384 Kbytes of RAM that gives plenty of room for the user's code. The flexibility of the Artemis module starts with an Arduino core. The user can program and use the Artemis module just like they would an Uno or any other Arduino board. Additional functionality stems from the ability of the Artemis Development Kit to run a real-time operating system (RTOS) such as the Arm Mbed OS or the AmbiqSDK.
Attached to the Qwiic I2C bus is a LIS2DH12TR MEMS accelerometer (for gesture recognition) and a digital MEMS microphone. It also includes an edge camera connector for the Himax CMOS imaging camera to experiment with always-on voice commands and image recognition with TensorFlow and machine learning.
To learn more about the SparkFun Artemis Development Kit with Camera, visit https://www.mouser.com/new/sparkfun/sparkfun-kit-17071-artemis-development-kit/.
Là nhà phân phối được ủy quyền toàn cầu, Mouser cung cấp bộ sưu tập linh kiện điện tử và bán dẫn mới nhất lớn nhất trên thế giới - có sẵn trong các khó hàng để giao bán. Khách hàng của Mouser có thể tin tưởng các sản phẩm chính gốc, được chứng nhận 100% của Mouser là hoàn toàn có thể được truy xuất nguồn gốc từ mỗi đối tác sản xuất Để giúp tăng tốc độ thiết kế của khách hàng, trang web của Mouser có thư viện tài nguyên kỹ thuật phong phú, bao gồm Trung tâm Tài nguyên Kỹ thuật, cùng với phiếu dữ liệu sản phẩm, thiết kế tham chiếu của từng nhà cung cấp, lưu ý lắp đặt, thông tin thiết kế kỹ thuật, công cụ kỹ thuật và thông tin hữu ích khác.
2026 - Mouser Electronics là nhà phân phối linh kiện điện tử và bán dẫn được ủy quyền tập trung vào Giới thiệu Sản phẩm mới từ các đối tác sản xuất hàng đầu. Phục vụ cộng đồng người mua và kỹ sư thiết kế điện tử toàn cầu, trang web của nhà phân phối toàn cầu, mouser.com, hiện có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ và tiền tệ cũng như có hơn 6,8 triệu sản phẩm từ hơn 1200 nhãn hiệu nhà sản xuất. Mouser có 28 địa điểm hỗ trợ toàn cầu để cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất bằng ngôn ngữ, tiền tệ và múi giờ địa phương. Nhà phân phối vận chuyển hàng cho hơn 650.000 khách hàng ở 223 quốc gia/lãnh thổ từ các cơ sở phân phối tiên tiến, rộng 1 triệu feet vuông tại Dallas, Texas, khu đô thị. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://www.mouser.com.
2026 - As a manufacturer and proponent of open-source hardware, SparkFun has been helping turn ideas into reality since 2003. Whether you’re creating a smart weather station, exploring the frontier of machine learning, or prototyping a product, SparkFun’s ever-growing catalog has the products and resources you need to start something.
Mouser và Mouser Electronics đều là các thương hiệu đã đăng ký của Mouser Electronics, Inc. Tất cả sản phẩm, logo và tên công ty được đề cập tại đây đều có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.