Now at Mouser: ams OSRAM’s High-Efficiency OSLON Black Flat X LED Devices for Automotive Exterior Lighting

Thông báo Sản phẩm mới

Kết nối với chúng tôi


December 13, 2022Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the OSLON Black Flat X LED devices from ams OSRAM. Designed for forward lighting applications, including headlamps, night vision, and laser devices, the OSLON LED devices offer high efficiency and excellent thermal conditions. The OSLON Black Flat X LED devices have a high focus on system cost, making them a durable, cost-effective option for a wide range of lighting solutions.

The ams OSRAM OSLON 3-Chip Black Flat X KW3 HNL631.TK LEDs, available from Mouser Electronics, are high-performance light-emitting diodes offering 1350 lm at 1000 mA. The LEDs’ pad geometry offers exceptional thermal performance, allowing developers to reduce heatsink size in their lighting designs. The 3-Chip Black Flat X LEDs feature an extremely high contrast 1:200 design as a result of black case material and TiO2 casting. The OSLON 4-Chip Black Flat X KW4 HPL631.TK LEDs are an ideal replacement for halogen lamps. Offering up to 2115 lm at 1000 mA, the 4-Chip Black Flat X LEDs support a range of automotive functions, including headlamps and low-beam and high-beam applications. The devices are housed in a compact 7.59 mm × 3.75 mm × 0.50 mm package, making them a suitable choice for high-density applications.

The OSLON 5-Chip Black Flat X KW5 HQL631.TK LEDs from ams OSRAM are the most efficient lead-frame devices in the OSLON series, delivering exceptional performance in automotive exterior applications, including halogen replacement. The high-efficiency LEDs offer up to 2140 lm at 1000 mA, and they boast an operating temperature range of -40°C to +135°C.

To learn more about the ams OSRAM Black Flat X LED devices, visit https://www.mouser.com/new/ams-osram/osram-oslon-black-flat-x-devices/.

 

Là nhà phân phối được ủy quyền toàn cầu, Mouser cung cấp bộ sưu tập linh kiện điện tử và bán dẫn mới nhất lớn nhất trên thế giới - có sẵn trong các khó hàng để giao bán. Khách hàng của Mouser có thể tin tưởng các sản phẩm chính gốc, được chứng nhận 100% của Mouser là hoàn toàn có thể được truy xuất nguồn gốc từ mỗi đối tác sản xuất Để giúp tăng tốc độ thiết kế của khách hàng, trang web của Mouser có thư viện tài nguyên kỹ thuật phong phú, bao gồm Trung tâm Tài nguyên Kỹ thuật, cùng với phiếu dữ liệu sản phẩm, thiết kế tham chiếu của từng nhà cung cấp, lưu ý lắp đặt, thông tin thiết kế kỹ thuật, công cụ kỹ thuật và thông tin hữu ích khác.

Giới thiệu về Mouser

2026 - Mouser Electronics là nhà phân phối linh kiện điện tử và bán dẫn được ủy quyền tập trung vào Giới thiệu Sản phẩm mới từ các đối tác sản xuất hàng đầu. Phục vụ cộng đồng người mua và kỹ sư thiết kế điện tử toàn cầu, trang web của nhà phân phối toàn cầu, mouser.com, hiện có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ và tiền tệ cũng như có hơn 6,8 triệu sản phẩm từ hơn 1200 nhãn hiệu nhà sản xuất. Mouser có 28 địa điểm hỗ trợ toàn cầu để cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất bằng ngôn ngữ, tiền tệ và múi giờ địa phương. Nhà phân phối vận chuyển hàng cho hơn 650.000 khách hàng ở 223 quốc gia/lãnh thổ từ các cơ sở phân phối tiên tiến, rộng 1 triệu feet vuông tại Dallas, Texas, khu đô thị. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://www.mouser.com.

About ams OSRAM

2026 - The ams OSRAM Group is a global leader in optical solutions. By adding intelligence to light and passion to innovation, ams OSRAM enrich people’s lives. This is what they mean by Sensing is Life. With over 110 years of combined history, their core is defined by imagination, deep engineering expertise, and the ability to provide global industrial capacity in sensor and light technologies. They create exciting innovations that enable our customers in the consumer, automotive, healthcare, and industrial sectors to maintain their competitive edge and drive innovation that meaningfully improves the quality of life in terms of health, safety, and convenience, while reducing impact on the environment.

ams is a registered trademark of ams-OSRAM AG. In addition, many of their products and services are registered or filed trademarks of ams OSRAM Group.

Thương hiệu

Mouser và Mouser Electronics đều là các thương hiệu đã đăng ký của Mouser Electronics, Inc. Tất cả sản phẩm, logo và tên công ty được đề cập tại đây đều có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Phó Chủ tịch cấp cao về Tiếp thị
+1 (817) 804-3833
Đối với các câu hỏi truyền thông, hãy liên hệ:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Quản lý Quan hệ Truyền thông và Truyền thông Doanh nghiệp
+1 (817) 804-7764