Now at Mouser: Analog Devices ADMV4540 K-Band Quadrature Demodulator for Satellite Comms

Thông báo Sản phẩm mới

Kết nối với chúng tôi


February 24, 2022Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the ADMV4540 K-band quadrature demodulator from Analog Devices. The ADMV4540 is a highly integrated orthogonal demodulator with a built-in synthesizer that is suitable for next-generation K-band high-throughput, ground terminal satellite communication systems requiring a full outdoor unit.

The Analog Devices ADMV4540 quadrature demodulator, available from Mouser Electronics, is a single-chip solution with a supply voltage of 3.3 V and less than 3.2 W of total power dissipation. The device offers an integrated synthesizer with voltage-controlled oscillator (VCO), downconverter, filtering baseband amplifiers, low-noise amplifier (LNA), and Serial Peripheral Interface (SPI) control capabilities that enable designers to condense their designs into a smaller overall footprint.

The device’s RF front end consists of two LNA paths that allow support for multiple antenna polarizations, with an operating frequency range of 17 GHz to 22 GHz. Each path has an optimal cascaded, 5 dB, double-sideband noise figure at maximum gain, where the LNA path is selectable through the device's programmable 4-wire SPI.

The ADMV4540’s integrated fractional-N phase-locked loop and low-phase-noise VCO generate the necessary on-chip local oscillator signal for the device's two double balanced I/Q mixers to enable the LNA output to downconvert to baseband. The demodulator’s excellent matching between channels and the high spurious-free dynamic range (SFDR) overall gain are well suited for satellite communication systems with dense constellations, multiple carriers, and nearby interferers.

For development, Mouser also stocks the ADMV4540-EVALZ evaluation board, which includes a pre-installed ADMV4540 demodulator and all required external components. The board requires the System Demonstration Platform-Serial (SDP-S) controller board, available separately. 

To learn more about the Analog Devices ADMV4540 quadrature demodulator, visit https://www.mouser.com/new/analog-devices/adi-admv4540-kband-quadrature-demodulator/.

 

Là nhà phân phối được ủy quyền toàn cầu, Mouser cung cấp bộ sưu tập linh kiện điện tử và bán dẫn mới nhất lớn nhất trên thế giới - có sẵn trong các khó hàng để giao bán. Khách hàng của Mouser có thể tin tưởng các sản phẩm chính gốc, được chứng nhận 100% của Mouser là hoàn toàn có thể được truy xuất nguồn gốc từ mỗi đối tác sản xuất Để giúp tăng tốc độ thiết kế của khách hàng, trang web của Mouser có thư viện tài nguyên kỹ thuật phong phú, bao gồm Trung tâm Tài nguyên Kỹ thuật, cùng với phiếu dữ liệu sản phẩm, thiết kế tham chiếu của từng nhà cung cấp, lưu ý lắp đặt, thông tin thiết kế kỹ thuật, công cụ kỹ thuật và thông tin hữu ích khác.

Giới thiệu về Mouser

2026 - Mouser Electronics là nhà phân phối linh kiện điện tử và bán dẫn được ủy quyền tập trung vào Giới thiệu Sản phẩm mới từ các đối tác sản xuất hàng đầu. Phục vụ cộng đồng người mua và kỹ sư thiết kế điện tử toàn cầu, trang web của nhà phân phối toàn cầu, mouser.com, hiện có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ và tiền tệ cũng như có hơn 6,8 triệu sản phẩm từ hơn 1200 nhãn hiệu nhà sản xuất. Mouser có 28 địa điểm hỗ trợ toàn cầu để cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất bằng ngôn ngữ, tiền tệ và múi giờ địa phương. Nhà phân phối vận chuyển hàng cho hơn 650.000 khách hàng ở 223 quốc gia/lãnh thổ từ các cơ sở phân phối tiên tiến, rộng 1 triệu feet vuông tại Dallas, Texas, khu đô thị. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://www.mouser.com.

Giới thiệu về Analog Devices Inc.

2026 - Analog Devices là công ty công nghệ analog hiệu quả cao tiên phong toàn cầu chuyên giải quyết các thách thức công nghệ khó khăn nhất. Chúng tôi cho phép khách hàng của mình giải thích thế giới xung quanh bằng cách kết nối thông minh giữa vật lý và kỹ thuật số với các công nghệ chưa từng có có thể cảm nhận, đo lường, cung cấp năng lượng, kết nối và diễn giải. Truy cập http://www.analog.com.

Thương hiệu

Mouser và Mouser Electronics đều là các thương hiệu đã đăng ký của Mouser Electronics, Inc. Tất cả sản phẩm, logo và tên công ty được đề cập tại đây đều có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Phó Chủ tịch cấp cao về Tiếp thị
+1 (817) 804-3833
Đối với các câu hỏi truyền thông, hãy liên hệ:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Quản lý Quan hệ Truyền thông và Truyền thông Doanh nghiệp
+1 (817) 804-7764