DISPLAY VISIONS EA PLCC28, Now Available from Mouser Electronics, Adds Smart Visuals to Industrial Control

Thông báo Sản phẩm mới

Kết nối với chúng tôi


August 20, 2024Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now stocking the EA PLCC28 programmable logic controller from DISPLAY VISIONS. This new PLC series expands the classic small control unit in the control cabinet with an integrated color touchscreen display and enables visualization on up to 50 satellite displays. This makes this PLC ideal for a wide range of AV, IoT, home and industrial applications where it is important to be able to process, enter and visualize data from multiple locations.

The EA PLCC28 is simple to use and displays measurements and data on a brilliant 2.8" in-plane switching (IPS) display (320 × 240) with a projected capacitive (PCAP) touch panel. The EA PLCC28 offers eight digital inputs, four relay outputs, four analog inputs (0-10V or 4-20mA), Wi-Fi, RS-232, RS-485 and Ethernet. The Wi-Fi, RS-485 and Ethernet are reserved for the interconnection to the satellite displays. The PLC core connects easily to the satellite terminals, and measured values and parameters are updated automatically to the connected displays.

Satellite terminals allow users to visualize and enter process data at various locations. The EA PLCS43-DS, also available from Mouser, is a wall-mounted 4.3" display panel ideal for use as a satellite terminal. It features a high-quality, high-brightness IPS display with a 480 × 272 resolution and a 160º viewing angle that offers excellent readability, even in direct sunlight.

The EA PLCC28 is easily programmed using the free PLCdesigner tool. This user-friendly software boasts a drag-and-drop interface and includes many ready-made elements, letting users build custom pages in a flash.

To learn more about the DISPLAY VISIONS EA PLC Series, visit https://www.mouser.com/new/display-visions/display-visions-ea-plc-control-unit-touch-display/.

Là nhà phân phối được ủy quyền toàn cầu, Mouser cung cấp bộ sưu tập linh kiện điện tử và bán dẫn mới nhất lớn nhất trên thế giới - có sẵn trong các khó hàng để giao bán. Khách hàng của Mouser có thể tin tưởng các sản phẩm chính gốc, được chứng nhận 100% của Mouser là hoàn toàn có thể được truy xuất nguồn gốc từ mỗi đối tác sản xuất Để giúp tăng tốc độ thiết kế của khách hàng, trang web của Mouser có thư viện tài nguyên kỹ thuật phong phú, bao gồm Trung tâm Tài nguyên Kỹ thuật, cùng với phiếu dữ liệu sản phẩm, thiết kế tham chiếu của từng nhà cung cấp, lưu ý lắp đặt, thông tin thiết kế kỹ thuật, công cụ kỹ thuật và thông tin hữu ích khác.

Giới thiệu về Mouser

2026 - Mouser Electronics là nhà phân phối linh kiện điện tử và bán dẫn được ủy quyền tập trung vào Giới thiệu Sản phẩm mới từ các đối tác sản xuất hàng đầu. Phục vụ cộng đồng người mua và kỹ sư thiết kế điện tử toàn cầu, trang web của nhà phân phối toàn cầu, mouser.com, hiện có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ và tiền tệ cũng như có hơn 6,8 triệu sản phẩm từ hơn 1200 nhãn hiệu nhà sản xuất. Mouser có 28 địa điểm hỗ trợ toàn cầu để cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất bằng ngôn ngữ, tiền tệ và múi giờ địa phương. Nhà phân phối vận chuyển hàng cho hơn 650.000 khách hàng ở 223 quốc gia/lãnh thổ từ các cơ sở phân phối tiên tiến, rộng 1 triệu feet vuông tại Dallas, Texas, khu đô thị. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://www.mouser.com.

Giới thiệu về DISPLAY VISIONS

2026 - ELECTRONIC ASSEMBLY becomes DISPLAY VISIONS. After nearly 45 years, ELECTRONIC ASSEMBLY, the specialist for high-quality industrial displays, changes its name and will from now on be called DISPLAY VISIONS. The new name is designed to put even more emphasis on the company’s core competence.

DISPLAY VISIONS, established in Germany in 1977, has been a manufacturer of displays for the industrial, energy, medical, IT, and other sectors. All displays feature long-term availability and superior optical performance, such as high contrast, high brightness, and high reliability. In addition to their wide offering of standard TFT, LCD, OLED, and HMI units, DISPLAY VISIONS also develops custom displays. The engineering team provides technical support and guidance, from initial design to the production phase, during product development. They offer various technical solutions to customers including touch screen solutions, optical bonding, code snippets, and assembly services.

DISPLAY VISIONS is RoHS, REACH, CE, ISO-9001, and ISO-14001 certified.

Thương hiệu

Mouser và Mouser Electronics đều là các thương hiệu đã đăng ký của Mouser Electronics, Inc. Tất cả sản phẩm, logo và tên công ty được đề cập tại đây đều có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Phó Chủ tịch cấp cao về Tiếp thị
+1 (817) 804-3833
Đối với các câu hỏi truyền thông, hãy liên hệ:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Quản lý Quan hệ Truyền thông và Truyền thông Doanh nghiệp
+1 (817) 804-7764