Melexis MLX90830 Triphibian MEMS Sensor, Now at Mouser Electronics, Delivers Reliable Pressure Detection in Harsh Environments
March 6, 2024 – Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the MLX90830 Triphibian™ MEMS pressure sensor from Melexis. With a cantilever design, the MLX90830 measures gas and liquid pressure in diverse environments with high precision and reliability. The sensor can be integrated as a standalone device or embedded in expansion valves, e-compressors, or pumps in electric vehicle thermal management systems. The MLX90830 IC is also a suitable choice for HVAC-R applications.
The Melexis MLX90830 sensor, now available at Mouser, is the first product to feature patented Triphibian technology. The advanced pressure sensor offers consistent performance and durability in all the conditions an electric vehicle is likely to experience. The sensor operates in temperatures ranging from -40°C to 150°C, measuring gas and liquid pressures from 2 to 70 bar while also surviving frozen states. The ability to measure gaseous and liquid states and survive solid (frozen) states means that the sensor can operate under all possible conditions. The factory-calibrated Melexis MLX90830 sensor IC delivers highly accurate measurements directly out of the box.
The device combines electronics and the sensor into a standard SO16-sized IC package. The patented sensing component is a piezo-resistive element configured as a Wheatstone bridge. The bridge output is amplified and sent through an analog-to-digital conversion stage. In the next step, a 16-bit digital signal processor (DSP) manages temperature compensation. Finally, the signal is converted back into an analog output. Delivering an analog output allows direct-replacement compatibility with standard existing sensors while providing the advantages of a new MEMS device.
The MLX90830 features configurable diagnostics for tailored monitoring and troubleshooting, and the IC boasts ± 0.5% full-scale lifetime accuracy and fast response times of just 0.4 ms. In addition, the Melexis MLX90830 meets AEC-Q100 and AEC-Q103-002 certifications and is ASIL compliant. Developed as an ASIL A SEooC (ISO 26262) device, it ensures a high level of safety and reliability in automotive applications.
To learn more about the Melexis MLX90830 Triphibian MEMS pressure sensor IC, visit https://www.mouser.com/new/melexis/melexis-mlx90830-sensors/.
Là nhà phân phối được ủy quyền toàn cầu, Mouser cung cấp bộ sưu tập linh kiện điện tử và bán dẫn mới nhất lớn nhất trên thế giới - có sẵn trong các khó hàng để giao bán. Khách hàng của Mouser có thể tin tưởng các sản phẩm chính gốc, được chứng nhận 100% của Mouser là hoàn toàn có thể được truy xuất nguồn gốc từ mỗi đối tác sản xuất Để giúp tăng tốc độ thiết kế của khách hàng, trang web của Mouser có thư viện tài nguyên kỹ thuật phong phú, bao gồm Trung tâm Tài nguyên Kỹ thuật, cùng với phiếu dữ liệu sản phẩm, thiết kế tham chiếu của từng nhà cung cấp, lưu ý lắp đặt, thông tin thiết kế kỹ thuật, công cụ kỹ thuật và thông tin hữu ích khác.
2026 - Mouser Electronics là nhà phân phối linh kiện điện tử và bán dẫn được ủy quyền tập trung vào Giới thiệu Sản phẩm mới từ các đối tác sản xuất hàng đầu. Phục vụ cộng đồng người mua và kỹ sư thiết kế điện tử toàn cầu, trang web của nhà phân phối toàn cầu, mouser.com, hiện có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ và tiền tệ cũng như có hơn 6,8 triệu sản phẩm từ hơn 1200 nhãn hiệu nhà sản xuất. Mouser có 28 địa điểm hỗ trợ toàn cầu để cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất bằng ngôn ngữ, tiền tệ và múi giờ địa phương. Nhà phân phối vận chuyển hàng cho hơn 650.000 khách hàng ở 223 quốc gia/lãnh thổ từ các cơ sở phân phối tiên tiến, rộng 1 triệu feet vuông tại Dallas, Texas, khu đô thị. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://www.mouser.com.
2026 - Melexis - Combining a passion for technology with truly inspired engineering, Melexis designs, develops and delivers innovative micro-electronic solutions that enable designers to turn ideas into applications that support the best imaginable future. The company’s advanced mixed-signal semiconductor sensor and actuator components address the challenges of integrating sensing, driving and communication into next-generation products and systems that improve safety, raise efficiency, support sustainability and enhance comfort.
Melexis is headquartered in Belgium and employs over 1,500 people in 19 locations worldwide.
Mouser và Mouser Electronics đều là các thương hiệu đã đăng ký của Mouser Electronics, Inc. Tất cả sản phẩm, logo và tên công ty được đề cập tại đây đều có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.