Nordic Semiconductor's nRF54L Bluetooth Low Energy SoC, Now at Mouser, Delivers Superior Processing Power for Wireless IoT Applications

Thông báo Sản phẩm mới

Kết nối với chúng tôi


April 30, 2025Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the nRF54L Bluetooth® Low Energy system-on-chip (SoC) solutions from Nordic Semiconductor. Compact and ultra-low-power, the nRF54L series supports medical and smart home devices, industrial IoT, gaming controllers, and other IoT applications.

The Nordic Semiconductor nRF54L Bluetooth SoCs, now available at Mouser, feature an Arm® Cortex®-M33 processor running at 128 MHz. The nRF54L15, the first SoC in the nRF54L series, offers a new best-in-class multiprotocol radio and advanced security features. The processor delivers double the processing power of its predecessor while simultaneously lowering power consumption. The nRF54L SoC includes a 2.4 GHz radio offering up to +8 dBm Tx power in 1 dB increments and -98 dBm Rx sensitivity for 1 Mbit/s Bluetooth LE.

The radio supports all Bluetooth 5.4 features, Bluetooth Mesh, Thread, and Matter, and is equipped for future Bluetooth specification updates. The nRF54L series also offers hardware architecture built using TSMC's 22ULL® process technology to reduce leakage and enhance performance for IoT applications. The nRF54L series achieves the PSA Certified Level 3 IoT security standard with advanced features, including secure boot, secure firmware update, and secure storage. Three variants are available: the nRF54L15 with 1,524 KB non-volatile memory (RRAM) and 256 KB RAM; the nRF54L10 with 1,022 KB RRAM and 192 KB RAM; and the nRF54L05 with 500 KB RRAM and 96 KB RAM. The nRF54L series devices are also available in two different packages: a 6 mm x 6 mm QFN or the ultra-compact 2.4 mm x 2.2 mm WLCSP for space-limited designs.

The Nordic Semiconductor nRF54L15 Development Kit is a pre-certified, single-board evaluation and prototyping platform based on the nRF54L. The development kit features a pre-mounted nRF54L15 and can also emulate the nRF54L10 and nRF54L05 wireless SoCs. The affordable single-board development kit makes all features of the wireless SoC series available to the developer.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/nordic-semiconductor/nordic-nrf54l-ble-socs/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

Là nhà phân phối được ủy quyền toàn cầu, Mouser cung cấp bộ sưu tập linh kiện điện tử và bán dẫn mới nhất lớn nhất trên thế giới - có sẵn trong các khó hàng để giao bán. Khách hàng của Mouser có thể tin tưởng các sản phẩm chính gốc, được chứng nhận 100% của Mouser là hoàn toàn có thể được truy xuất nguồn gốc từ mỗi đối tác sản xuất Để giúp tăng tốc độ thiết kế của khách hàng, trang web của Mouser có thư viện tài nguyên kỹ thuật phong phú, bao gồm Trung tâm Tài nguyên Kỹ thuật, cùng với phiếu dữ liệu sản phẩm, thiết kế tham chiếu của từng nhà cung cấp, lưu ý lắp đặt, thông tin thiết kế kỹ thuật, công cụ kỹ thuật và thông tin hữu ích khác.

Giới thiệu về Mouser

2026 - Mouser Electronics là nhà phân phối linh kiện điện tử và bán dẫn được ủy quyền tập trung vào Giới thiệu Sản phẩm mới từ các đối tác sản xuất hàng đầu. Phục vụ cộng đồng người mua và kỹ sư thiết kế điện tử toàn cầu, trang web của nhà phân phối toàn cầu, mouser.com, hiện có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ và tiền tệ cũng như có hơn 6,8 triệu sản phẩm từ hơn 1200 nhãn hiệu nhà sản xuất. Mouser có 28 địa điểm hỗ trợ toàn cầu để cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất bằng ngôn ngữ, tiền tệ và múi giờ địa phương. Nhà phân phối vận chuyển hàng cho hơn 650.000 khách hàng ở 223 quốc gia/lãnh thổ từ các cơ sở phân phối tiên tiến, rộng 1 triệu feet vuông tại Dallas, Texas, khu đô thị. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://www.mouser.com.

About Nordic Semiconductor
2026 - Nordic Semiconductor is a fabless semiconductor company specializing in wireless communication technology that powers the IoT. The company's award-winning Bluetooth Low Energy solutions pioneered ultra-low power wireless, making Nordic the global market leader. The company's development tools shield the developers from RF complexity, allowing anyone with a bright idea to build innovations based on the IoT platform. Today, Nordic's award-winning, high-performance, yet easy to design-in, Bluetooth LE, cellular IoT, and Wi-Fi solutions are used by the world's leading brands in a variety of products, including advanced wearables, smart home, medical, industrial automation, sports and fitness, logistics and transportation, etc..
Thương hiệu

Mouser và Mouser Electronics đều là các thương hiệu đã đăng ký của Mouser Electronics, Inc. Tất cả sản phẩm, logo và tên công ty được đề cập tại đây đều có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Phó Chủ tịch cấp cao về Tiếp thị
+1 (817) 804-3833
Đối với các câu hỏi truyền thông, hãy liên hệ:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Quản lý Quan hệ Truyền thông và Truyền thông Doanh nghiệp
+1 (817) 804-7764