Mouser Now Stocking onsemi NCN26010 Ethernet Controller, Providing Reduced Wiring and Costs
June 5, 2023 – Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the NCN26010 Industrial Ethernet Controller from onsemi. This 10BASE-T1S Ethernet controller is designed to provide reliable multi-point communication in industrial settings.
The onsemi NCN26010 is a 10Mb/s, IEEE 802.3cg compliant device including a media access controller (MAC), a PLCA reconciliation sublayer (RS), and a 10BASE-T1S PHY, designed for industrial multi-drop Ethernet networks. The device can enable more than 40 nodes on a single twisted pair, exceeding five times the amount of nodes requested by the IEEE 802.3cg standard, reducing installation cost and set-up complexity. This PHY + MAC controller for 10BASE-T1S can connect to controllers, sensors and other devices without the need for an external MAC.
The NCN26010 reduces in-cabinet wiring up to 70% while significantly increasing bandwidth. In backplanes, it simplifies the layout and power distribution without impacting data rates or latencies. Many applications, such as elevators, will be able to increase data throughput over existing wiring with the device and, due to the ability to carry power over data cables, complex sensor networks can be built upon simple and low-cost cable runs.
The NCN26010 makes an ideal replacement for legacy point-to-point and multi-point industrial communication standards. The T1S MAC/PHY device can replace RS-485, CAN, RS-232, HART and others. As a result, greater data throughput is achieved over existing wiring, eliminating the need to re-pull wires which is often the greatest expense in a networking installation. The NCN26010 also features a proprietary enhanced noise immunity feature which is essential for installations in electrically noisy industrial environments.
The NCN26010 controller is supported by the NCN26010XMNEVB 10BASE-T1S MACPHY evaluation board, the NCN26010BMNEVB Adapter Board, and the NCN26010XMNEVK 10BASE-T1S SPE evaluation kit, all available from Mouser.
To learn more about the onsemi NCN26010 Industrial Ethernet Controller, visit https://www.mouser.com/new/onsemi/onsemi-ncn26010/.
Là nhà phân phối được ủy quyền toàn cầu, Mouser cung cấp bộ sưu tập linh kiện điện tử và bán dẫn mới nhất lớn nhất trên thế giới - có sẵn trong các khó hàng để giao bán. Khách hàng của Mouser có thể tin tưởng các sản phẩm chính gốc, được chứng nhận 100% của Mouser là hoàn toàn có thể được truy xuất nguồn gốc từ mỗi đối tác sản xuất Để giúp tăng tốc độ thiết kế của khách hàng, trang web của Mouser có thư viện tài nguyên kỹ thuật phong phú, bao gồm Trung tâm Tài nguyên Kỹ thuật, cùng với phiếu dữ liệu sản phẩm, thiết kế tham chiếu của từng nhà cung cấp, lưu ý lắp đặt, thông tin thiết kế kỹ thuật, công cụ kỹ thuật và thông tin hữu ích khác.
2026 - Mouser Electronics là nhà phân phối linh kiện điện tử và bán dẫn được ủy quyền tập trung vào Giới thiệu Sản phẩm mới từ các đối tác sản xuất hàng đầu. Phục vụ cộng đồng người mua và kỹ sư thiết kế điện tử toàn cầu, trang web của nhà phân phối toàn cầu, mouser.com, hiện có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ và tiền tệ cũng như có hơn 6,8 triệu sản phẩm từ hơn 1200 nhãn hiệu nhà sản xuất. Mouser có 28 địa điểm hỗ trợ toàn cầu để cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất bằng ngôn ngữ, tiền tệ và múi giờ địa phương. Nhà phân phối vận chuyển hàng cho hơn 650.000 khách hàng ở 223 quốc gia/lãnh thổ từ các cơ sở phân phối tiên tiến, rộng 1 triệu feet vuông tại Dallas, Texas, khu đô thị. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://www.mouser.com.
2026 - onsemi đang giúp tạo dựng nên một tương lai tốt đẹp hơn bằng cách thúc đẩy những đổi mới mang tính đột phá. Tập trung vào các thị trường ô tô và công nghiệp đầu cuối, công ty này hiện đang tăng tốc thay đổi trong các xu hướng lớn như an toàn và điện khí hóa phương tiện, tự động hóa công nghiệp, lưới năng lượng bền vững cũng như cơ sở hạ tầng 5G và đám mây. Với danh mục sản phẩm sáng tạo của mình, onsemi tạo ra các công nghệ cảm ứng và năng lượng thông minh giúp giải quyết các thách thức phức tạp, đồng thời nỗ lực vì một thế giới sạch hơn, an toàn hơn và thông minh hơn. onsemi hiện đang vận hành một chuỗi cung ứng nhanh nhạy, đáng tin cậy cùng với các chương trình quản lý chất lượng, cũng như các chương trình ESG mạnh mẽ, đồng thời có mạng lưới toàn cầu gồm các cơ sở sản xuất, văn phòng bán hàng và tiếp thị và các trung tâm kỹ thuật tại những thị trường trọng điểm của mình.
Mouser và Mouser Electronics đều là các thương hiệu đã đăng ký của Mouser Electronics, Inc. Tất cả sản phẩm, logo và tên công ty được đề cập tại đây đều có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.