Mouser Now Stocking the R9A02G021 – Renesas' First 32-Bit Low-Power Microcontroller with In-House RISC-V CPU Core
May 20, 2024 – Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the R9A02G021 low-power microcontrollers (MCUs) from Renesas Electronics. Empowering engineers with a multipurpose platform for creating power-efficient, cost-effective applications using an open-source instruction set architecture (ISA), the R9A02G021 is Renesas' first general-purpose, 32-bit MCU family built around its innovative in-house RISC-V processor core designed to serve multiple end markets, such as IoT sensors, consumer electronics, medical devices, small appliances and industrial systems. With the R9A02G021, Renesas provides designers with a clear and reliable IP migration path to developing a wide range of high-performance, cost-sensitive applications that can go to mass market quickly while eliminating any concerns about proprietary architectures.
The R9A02G021 microcontrollers, available from Mouser Electronics, are ultra-low-power MCUs featuring a single 32-bit processor core running at up to 48MHz and delivering a claimed 3.27 CoreMark per megahertz. Explicitly designed for low-power applications, the R9A02G021 family of MCUs draws a mere 162µA/MHz in active mode and 0.3µA in software standby with a 4µS wakeup time. The wide 1.6V to 5.5V input voltage range also enables low-voltage, low-current operation and allows noise immunity, making the devices perfect for battery-powered applications. Memory configuration includes 128KB code flash memory, 4KB data flash and 16KB SRAM, complemented by a 128-bit unique ID.
Other notable features of the Renesas RISC-V MCUs include a 12-bit ADC, an 8-bit DAC, on-chip comparators, a temperature sensor, power management features, multiple clock and timer sources and safety features. For connectivity, the devices offer two Serial Array Units (SAU) that support simplified SPI, UART and simplified I2C, as well as an I2C Bus Interface and a remote-control signal receiver.
The R9A02G021 microcontrollers are available in various QFN packages ranging from 48, 32, 24 and WLCSP16. Apart from access to Renesas' complete ecosystem of free tools, such as the e2 Studio IDE and industry leaders IAR and SEGGER, the R9A02G021 MCUs are also supported by the fast prototyping board RTK9FPG021S00001BJ, designed for evaluation, prototyping, and development.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/renesas/renesas-r9a02g021-mcus/.
Là nhà phân phối được ủy quyền toàn cầu, Mouser cung cấp bộ sưu tập linh kiện điện tử và bán dẫn mới nhất lớn nhất trên thế giới - có sẵn trong các khó hàng để giao bán. Khách hàng của Mouser có thể tin tưởng các sản phẩm chính gốc, được chứng nhận 100% của Mouser là hoàn toàn có thể được truy xuất nguồn gốc từ mỗi đối tác sản xuất Để giúp tăng tốc độ thiết kế của khách hàng, trang web của Mouser có thư viện tài nguyên kỹ thuật phong phú, bao gồm Trung tâm Tài nguyên Kỹ thuật, cùng với phiếu dữ liệu sản phẩm, thiết kế tham chiếu của từng nhà cung cấp, lưu ý lắp đặt, thông tin thiết kế kỹ thuật, công cụ kỹ thuật và thông tin hữu ích khác.
2026 - Mouser Electronics là nhà phân phối linh kiện điện tử và bán dẫn được ủy quyền tập trung vào Giới thiệu Sản phẩm mới từ các đối tác sản xuất hàng đầu. Phục vụ cộng đồng người mua và kỹ sư thiết kế điện tử toàn cầu, trang web của nhà phân phối toàn cầu, mouser.com, hiện có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ và tiền tệ cũng như có hơn 6,8 triệu sản phẩm từ hơn 1200 nhãn hiệu nhà sản xuất. Mouser có 28 địa điểm hỗ trợ toàn cầu để cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất bằng ngôn ngữ, tiền tệ và múi giờ địa phương. Nhà phân phối vận chuyển hàng cho hơn 650.000 khách hàng ở 223 quốc gia/lãnh thổ từ các cơ sở phân phối tiên tiến, rộng 1 triệu feet vuông tại Dallas, Texas, khu đô thị. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://www.mouser.com.
2026 - Renesas Electronics is a semiconductor company with an outstanding portfolio of global market-leading products. Renesas has the technology and capabilities to deliver almost everything required in an age focusing on human needs, including security technologies, miniaturization and power-saving technologies, networking, and interface technologies. Renesas aims to stay one step ahead and to be the true intelligent chip solution provider — the world leader in its field.
Mouser và Mouser Electronics đều là các thương hiệu đã đăng ký của Mouser Electronics, Inc. Tất cả sản phẩm, logo và tên công ty được đề cập tại đây đều có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.