Now at Mouser: Texas Instruments' AWRL1432 mmWave Radar Sensor for Ultra-Accurate Measurements in Automotive Systems
November 13, 2024 – Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the AWRL1432 mmWave radar sensor from Texas Instruments. The integrated, single-chip mmWave sensor is based on frequency-modulated continuous wave (FMCW) radar technology and delivers precise measurements with low power consumption. The AWRL1432 sensor is designed for self-monitored radar systems in automotive applications including kick-to-open, parking assist, blind spot detection, and door obstacle detection.
The TI AWRL1432 mmWave radar sensor, now available at Mouser, operates in the 76GHz to 81GHz frequency band with 5GHz continuous bandwidth. The AWRL1432 sensor is partitioned into four power domains: RF/analog subsystem, front-end controller subsystem (FECSS), application subsystem (APPSS), and hardware accelerator (HWA). The AWRL1432 has separate controls for each power domain, allowing each of the states to be turned on or off depending on the use case. The sensor can enter low-power modes such as sleep and deep sleep through clock gating and by turning off the internal IP blocks. Even in low-power states, the sensor retains some of its contents, such as the application image or RF profile, enabling the device to resume operation quickly.
The AWRL1432 mmWave Radar Sensor includes an Arm® M4F® core (160MHz) with a single-precision floating-point unit (FPU) for efficient signal control. The sensor also features a TI radar hardware accelerator (HWA 1.2) for processing tasks such as fast Fourier transform (FFT), log magnitude, and constant false alarm rate (CFAR) operations.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/texas-instruments/ti-awrl1432-mmwave-radar-sensor/.
Là nhà phân phối được ủy quyền toàn cầu, Mouser cung cấp bộ sưu tập linh kiện điện tử và bán dẫn mới nhất lớn nhất trên thế giới - có sẵn trong các khó hàng để giao bán. Khách hàng của Mouser có thể tin tưởng các sản phẩm chính gốc, được chứng nhận 100% của Mouser là hoàn toàn có thể được truy xuất nguồn gốc từ mỗi đối tác sản xuất Để giúp tăng tốc độ thiết kế của khách hàng, trang web của Mouser có thư viện tài nguyên kỹ thuật phong phú, bao gồm Trung tâm Tài nguyên Kỹ thuật, cùng với phiếu dữ liệu sản phẩm, thiết kế tham chiếu của từng nhà cung cấp, lưu ý lắp đặt, thông tin thiết kế kỹ thuật, công cụ kỹ thuật và thông tin hữu ích khác.
2026 - Mouser Electronics là nhà phân phối linh kiện điện tử và bán dẫn được ủy quyền tập trung vào Giới thiệu Sản phẩm mới từ các đối tác sản xuất hàng đầu. Phục vụ cộng đồng người mua và kỹ sư thiết kế điện tử toàn cầu, trang web của nhà phân phối toàn cầu, mouser.com, hiện có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ và tiền tệ cũng như có hơn 6,8 triệu sản phẩm từ hơn 1200 nhãn hiệu nhà sản xuất. Mouser có 28 địa điểm hỗ trợ toàn cầu để cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất bằng ngôn ngữ, tiền tệ và múi giờ địa phương. Nhà phân phối vận chuyển hàng cho hơn 650.000 khách hàng ở 223 quốc gia/lãnh thổ từ các cơ sở phân phối tiên tiến, rộng 1 triệu feet vuông tại Dallas, Texas, khu đô thị. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://www.mouser.com.
Mouser và Mouser Electronics đều là các thương hiệu đã đăng ký của Mouser Electronics, Inc. Tất cả sản phẩm, logo và tên công ty được đề cập tại đây đều có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.