Mouser Now Stocking AMD / Xilinx Alveo MA35D Media Accelerator for Streaming, Gaming, Telemedicine and eLearning Applications

Thông báo Sản phẩm mới

Kết nối với chúng tôi


June 4, 2024Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now stocking The Alveo™ MA35D media accelerator from AMD / Xilinx. The Alveo MA35D media accelerator is an AI-enabled, ASIC-based video processing PCIe card for high-density, ultra-low latency streaming for video collaboration, social live events, telemedicine, cloud gaming, auctions, eLearning applications, and more. 

The AMD / Xilinx Alveo MA35D media accelerator, available from Mouser, is powered by an application-specific integrated circuit-based video processing unit built for high-density, ultra-low latency streaming. Each device (2x per card) features four discrete encoder engines, featuring two 5 nm, ASIC-based video processing units (VPUs) supporting the AV1 compression standard, enabling streaming providers the flexibility to concurrently scale multiple standards to new and legacy endpoints. By performing all video processing functions on the VPU, data movement between the CPU and accelerator is minimized, reducing overall latency and maximizing channel density with up to 32x 1080p60, 8x 4Kp60, or 4x 8Kp30 streams per card. The platform also provides ultra-low latency support for the mainstream H.264 and H.265 codecs and features next-generation AV1 transcoder engines delivering up to a 52% reduction in bitrate for bandwidth savings versus comparable software.

The Alveo MA35D accelerator also features an integrated AI processor and dedicated video quality engines designed to evaluate content, frame-by-frame, and dynamically adjust encoder settings to improve perceived visual quality while minimizing bitrate. Optimization techniques include region-of-interest (ROI) encoding for text and face resolution, artifact detection to correct scenes with high levels of motion and complexity, and content-aware encoding for predictive insights for bitrate optimization.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/xilinx/xilinx-amd-alveo-ma35d-accelerator/.

 

Là nhà phân phối được ủy quyền toàn cầu, Mouser cung cấp bộ sưu tập linh kiện điện tử và bán dẫn mới nhất lớn nhất trên thế giới - có sẵn trong các khó hàng để giao bán. Khách hàng của Mouser có thể tin tưởng các sản phẩm chính gốc, được chứng nhận 100% của Mouser là hoàn toàn có thể được truy xuất nguồn gốc từ mỗi đối tác sản xuất Để giúp tăng tốc độ thiết kế của khách hàng, trang web của Mouser có thư viện tài nguyên kỹ thuật phong phú, bao gồm Trung tâm Tài nguyên Kỹ thuật, cùng với phiếu dữ liệu sản phẩm, thiết kế tham chiếu của từng nhà cung cấp, lưu ý lắp đặt, thông tin thiết kế kỹ thuật, công cụ kỹ thuật và thông tin hữu ích khác.

Giới thiệu về Mouser

2026 - Mouser Electronics là nhà phân phối linh kiện điện tử và bán dẫn được ủy quyền tập trung vào Giới thiệu Sản phẩm mới từ các đối tác sản xuất hàng đầu. Phục vụ cộng đồng người mua và kỹ sư thiết kế điện tử toàn cầu, trang web của nhà phân phối toàn cầu, mouser.com, hiện có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ và tiền tệ cũng như có hơn 6,8 triệu sản phẩm từ hơn 1200 nhãn hiệu nhà sản xuất. Mouser có 28 địa điểm hỗ trợ toàn cầu để cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất bằng ngôn ngữ, tiền tệ và múi giờ địa phương. Nhà phân phối vận chuyển hàng cho hơn 650.000 khách hàng ở 223 quốc gia/lãnh thổ từ các cơ sở phân phối tiên tiến, rộng 1 triệu feet vuông tại Dallas, Texas, khu đô thị. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://www.mouser.com.

Giới thiệu về AMD / Xilinx

2026 - AMD / Xilinx develops highly flexible and adaptive processing platforms that enable rapid innovation across a variety of technologies, from the endpoint to the edge to the cloud. Specializing in programmable logic devices, Xilinx is the semiconductor company that invented the Field Programmable Gate Array (FPGA), the hardware programmable System on Chip (SoC), and the Adaptive Compute Acceleration Platform (ACAP).

Thương hiệu

Mouser và Mouser Electronics đều là các thương hiệu đã đăng ký của Mouser Electronics, Inc. Tất cả sản phẩm, logo và tên công ty được đề cập tại đây đều có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Phó Chủ tịch cấp cao về Tiếp thị
+1 (817) 804-3833
Đối với các câu hỏi truyền thông, hãy liên hệ:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Quản lý Quan hệ Truyền thông và Truyền thông Doanh nghiệp
+1 (817) 804-7764