New at Mouser: onsemi AR0233AT Hayabusa CMOS Image Sensor for Automotive Applications
May 5, 2026 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now shipping the new AR0233AT Hayabusa CMOS image sensor from onsemi. The AR0233AT delivers exceptional sensitivity for a wide variety of automotive and camera monitor system (CMS) applications, as well as machine vision applications.
The onsemi AR0233AT Hayabusa CMOS image sensor, available from Mouser, is built on a 3mm back-side-illuminated (BSI) pixel that features an active array size of 2048 x 1280 with 1080p output at 60 frames per second, providing greater than 140 dB of dynamic range in low-light conditions. The AR0233AT pixel technology includes LED flicker mitigation (LFM) while maintaining high dynamic range output, limiting the appearance of flicker from LED lighting and AC sources, which is particularly important for camera monitor systems (CMS) and machine vision algorithms. With requirements being added to the New Car Assessment Program (NCAP), advanced driver assistance systems (ADAS) require sensors to perform more complex algorithms at higher vehicle speeds in challenging lighting conditions for car safety. OEMs for automotive camera systems also seek to offer more features for customers by leveraging cameras for both viewing and sensing applications.
The AR0233AT sensor is available in multiple automotive-qualified package options, including iBGA and bare die. The components are ASIL-B safety-compliant, per ISO 26262, and support ASIL-B or higher safety ratings for camera systems. This sensor is also compatible with image signal processor (ISP) companion chips from onsemi and third-party ISPs.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/onsemi/onsemi-aro233at-image-sensors/. For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
Là nhà phân phối được ủy quyền toàn cầu, Mouser cung cấp bộ sưu tập linh kiện điện tử và bán dẫn mới nhất lớn nhất trên thế giới - có sẵn trong các khó hàng để giao bán. Khách hàng của Mouser có thể tin tưởng các sản phẩm chính gốc, được chứng nhận 100% của Mouser là hoàn toàn có thể được truy xuất nguồn gốc từ mỗi đối tác sản xuất Để giúp tăng tốc độ thiết kế của khách hàng, trang web của Mouser có thư viện tài nguyên kỹ thuật phong phú, bao gồm Trung tâm Tài nguyên Kỹ thuật, cùng với phiếu dữ liệu sản phẩm, thiết kế tham chiếu của từng nhà cung cấp, lưu ý lắp đặt, thông tin thiết kế kỹ thuật, công cụ kỹ thuật và thông tin hữu ích khác.
2026 - Mouser Electronics là nhà phân phối linh kiện điện tử và bán dẫn được ủy quyền tập trung vào Giới thiệu Sản phẩm mới từ các đối tác sản xuất hàng đầu. Phục vụ cộng đồng người mua và kỹ sư thiết kế điện tử toàn cầu, trang web của nhà phân phối toàn cầu, mouser.com, hiện có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ và tiền tệ cũng như có hơn 6,8 triệu sản phẩm từ hơn 1200 nhãn hiệu nhà sản xuất. Mouser có 28 địa điểm hỗ trợ toàn cầu để cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất bằng ngôn ngữ, tiền tệ và múi giờ địa phương. Nhà phân phối vận chuyển hàng cho hơn 650.000 khách hàng ở 223 quốc gia/lãnh thổ từ các cơ sở phân phối tiên tiến, rộng 1 triệu feet vuông tại Dallas, Texas, khu đô thị. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://www.mouser.com.
2026 - onsemi đang giúp tạo dựng nên một tương lai tốt đẹp hơn bằng cách thúc đẩy những đổi mới mang tính đột phá. Tập trung vào các thị trường ô tô và công nghiệp đầu cuối, công ty này hiện đang tăng tốc thay đổi trong các xu hướng lớn như an toàn và điện khí hóa phương tiện, tự động hóa công nghiệp, lưới năng lượng bền vững cũng như cơ sở hạ tầng 5G và đám mây. Với danh mục sản phẩm sáng tạo của mình, onsemi tạo ra các công nghệ cảm ứng và năng lượng thông minh giúp giải quyết các thách thức phức tạp, đồng thời nỗ lực vì một thế giới sạch hơn, an toàn hơn và thông minh hơn. onsemi hiện đang vận hành một chuỗi cung ứng nhanh nhạy, đáng tin cậy cùng với các chương trình quản lý chất lượng, cũng như các chương trình ESG mạnh mẽ, đồng thời có mạng lưới toàn cầu gồm các cơ sở sản xuất, văn phòng bán hàng và tiếp thị và các trung tâm kỹ thuật tại những thị trường trọng điểm của mình.
Mouser và Mouser Electronics đều là các thương hiệu đã đăng ký của Mouser Electronics, Inc. Tất cả sản phẩm, logo và tên công ty được đề cập tại đây đều có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.